Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le pouvoir de coupure sous 1 pôle des disjoncteurs en régime IT ?

Lorsque l’installation est réalisée suivant le schéma IT, les dispositifs de protection doivent pouvoir couper sur un pôle, sous la tension entre phases, le courant de double défaut.

Le disjoncteur doit avoir un pouvoir de coupure supérieur ou égal à l'intensité de court-circuit triphasé au point considéré, y compris en cas de double défaut présumé.

Par convention, il est considéré que l'intensité de court-circuit de double défaut au point considéré est au maximum de :

  • 15 % de l'Icc triphasé pour un Icc tri ≤ 10 000 A
  • 25 % de l'Icc triphasé pour un Icc tri > 10 000 A.

Les commentaires du chapitre 533.3 de la norme NF C 15-100 définissent les conditions précédentes à l'initiative des constructeurs d'appareillage, soit :

Pour les disjoncteurs Multi9 (voir caractéristiques " Multi9 " du catalogue constructeur) et pour les Compact NS (sous 400-415 V) :

  • NS100/160/250N : 9 kA
  • NS80H : 17,5 kA
  • NS100/160/250H : 18 kA
  • NS100/160/250L : 37,5 kA
  • NS400/630N : 12 kA
  • NS400/630H : 17,5 kA
  • NS400/630L : 37,5 kA

En l'absence d'informations plus précises, on peut admettre que le pouvoir de coupure sous un pôle à la tension d'emploi est égal au pouvoir de coupure d'une tension triphasé si cette tension triphasé  est  √3 la valeur de la tension d'emploi.
Exemple : un pouvoir de coupure triphasé sous 690 V peut être considéré comme un pouvoir de coupure sous un pôle à la tension d’emploi de 400V (400V x 1.732 = 690 V).

Ceci concerne les disjoncteurs de forte puissance Compact et Masterpact (Merlin Gerin) et les disjoncteurs Type GV (Télémécanique Electrique) :

Vérifier les caractéristiques Icc sous 690V du disjoncteur dans le chapitre concerné du catalogue constructeur: http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr. 
Voir les pages A52 à A55 du guide technique "distribution électrique basse tension et HTA".

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?