Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la température de stockage des disjoncteurs de la gamme C60 ?

La température de stockage des disjoncteurs C60 est comprise entre -60°C et +80°C.
Cette information est présente sur la déclaration de conformité ci-jointe.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?