Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un VPIS et VDS (voyant présence tension SM6, RM6) ?

VPIS (Voltage Presence Indicator System):

Suivant la norme CEI61958, la finalité d'un VPIS est de signaler une présence de tension.
Si la lampe est éteinte, un doute sur la réelle absence de tension subsiste (la lampe peut-être "grillée" par exemple).
Le VPIS est l'offre standard.

VDS (Voltage Detector System):

Suivant la norme CEI61243-5, la finalité du VDS est de contrôler de manière fiable l'absence de tension sur l'appareillage.
Le détecteur n'a pas d'indication intégrée, mais un accès à l'information sur un bornier en face avant.
L'utilisateur devra au préalable contrôler son testeur (voyant, voltmètre, ...) avant usage. Il est disponible en option.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?