Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déclasser une cellule SM6 sans fusible en fonction de la température ?

Pour une température ambiante comprise entre 40°C et 60°C, un déclassement en courant des cellules doit être effectué. Ce déclassement n'est pas applicable pour toutes les cellules combinées fusibles.

Déclassement à appliquer: diminuer le courant de 1% par degré supérieur à 40°C.
Exemple : pour une température de 50°C (soit +10°C), le courant dans la cellule doit être inférieur à 90% de son courant nominal.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?