Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est-il possible de garantir l'étanchéité au gaz du raccordement mécanique entre la cuve interrupteur et le mécanisme situé en face avant d'un appareillage moyenne tension ?

L'étanchéité du raccordement mécanique est garantie par l'utilisation du système tournant étanche breveté par MERLIN GERIN et utilisé dans la majorité de notre appareillage moyenne tension (SM6, RM6, FLUARC).

  • deux supports, un de chaque côté de l'enveloppe, assurent le bon positionnement de l'axe

  • le roulement externe est protégé par une rondelle qui empêche l'entrée de poussière

  • un réservoir d'huile central assure une étanchéité au gaz et à l'eau

  • l'assemblage constitué des pièces ci-dessus est monté sur un bloc d'aluminium fixé à l'enveloppe au moyen de bague presse-étoupe serrée.

Ce système assure l'étanchéité absolue au gaz.
Le mouvement de rotation (un seul degré de liberté) est le système le plus simple pour ce type d'étanchéité.
Des dizaines de milliers de ces montages sont en service depuis plus de 20 ans.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?