Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'avoir un pressostat à contact à la place d'un indicateur de pression sur le RM6 ?

La pression de SF6 à l'intérieur de la cuve RM6 est très basse (seulement 0.2 bars en relatif). Par conséquent, le risque de fuite est également faible.

Un manomètre peut être proposé en cas de demande client.
De plus, un manomètre à contact ayant 0.2 bars de pression nominale et 0.1 bar ou moins comme seuil d'alarme est peu commun, sauf pour des applications en laboratoire. Ce type de matériel est plus onéreux que le RM6 lui-même.

Ainsi, l'option avec manomètre à contact pour une signalisation à distance n'est pas disponible sur le RM6.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?