Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la tenue à l'arc interne pour une cellule RM6 ?

L'essai d'arc interne, non obligatoire, est prévu à l'annexe de la norme CEI 60298. 
Il est basé sur un accord entre le fabricant et l'opérateur.

Les cellules RM6 ont été testées avec succès avec un arc interne de 20kA et d'une durée de 1 seconde.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?