Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le principe de repérage des composants de la gamme Sepam 1000+ ?

Chaque Sepam est livré dans un conditionnement unitaire qui comprend l'unité de base ainsi que 2 connecteurs:

  • 1 connecteur 20 points (CCA620 ou CCA622).
  • 1 connecteur 6 points (CCA626 ou CCA627).

Les autres accessoires optionnels tels que les modules, connecteurs en courant ou tension et les câbles sont livrés dans des conditionnements séparés.

Identification du Sepam :
Vérifier les 2 étiquettes présentes sur le flasque droit de l'unité de base.
Elles définissent les aspects fonctionnels et matériels du produit.

Image

Identification des accessoires :
Les accessoires tels que modules optionnels, connecteurs en courant ou tension et les câbles de liaison sont identifiés par une étiquette similaire à la suivante:

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?