Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la fréquence d'échantillonnage du Sepam série 80 ?

La fréquence d'échantillonnage est dépendante de la fréquence du réseau.
La fréquence du réseau doit être comprise entre 25Hz et 65Hz.

Pour les mesures (hormis pour RMS et THD) et les protections, la fréquence d'échantillonnage est de 12 fois la fréquence du réseau électrique :

  • soit 600Hz pour un réseau sous 50Hz.
  • 606 Hz pour une fréquence de 50,5Hz.
  • 720 pour un réseau sous 60Hz.

Pour les mesures RMS et THD, la fréquence d'échantillonnage est de 36 fois la fréquence du réseau électrique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?