Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de connecter 2 jeux de capteurs de courant sur les Sepam 80 ? (un jeu avec des capteurs LPCT et l'autre avec des capteurs In/5A ou In/1A)

Oui, ces 2 jeux de capteurs de courant peuvent être connectés sur un Sepam série 80.
Les capteurs de courant classiques (In/5A ou In/1A) et les capteurs LPCT sont a connecter indifféremment.

Seuls les Sepam série 80, utilisant la protection différentielle transformateur (Sepam T87, M88 et G88), n'autorisent pas l'utilisation des capteurs LPCT.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?