Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il nécessaire de protéger par un mot de passe l'accès au réglage à distance d'un Sepam 1000+ ?

Non, aucun mot de passe n'est nécessaire pour modifier à distance, via la liaison de communication Modbus, le réglage des protections du Sepam 1000+.

La possibilité de réglage à distance peut-être inhibée par paramétrage dans chaque Sepam 1000+.
Le contrôle d'accès à cette fonction doit être programmé dans le SCADA.

Le réglage à distance du Sepam 2000 est basé sur le même principe.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?