Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de connecter une canalisation électrique préfabriquée de type KBB25A avec une KBB40A ?

Oui, la canalisation électrique préfabriquée de type KBB25A peut-être connectée avec une KBB40A.
Il y a une compatibilité totale, aussi pour la connexion mécanique qu'électrique.

Attention: la ligne complète devient ensuite une ligne de calibre 25A. Une indication doit être portée sur les étiquettes des longueurs KBB40A.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?