Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les principales règles à respecter pour le montage des colonnes montantes KT ?

Créer des sections de longueur maximale (longueur typique: 30m):

  • un élément en pied sans ressort ou ressort bloqué.
  • un élément en haut de section sans ressort ou ressort bloqué.
  • un élément de dilatation au bout de la section.

Le réglage des ressorts dépend :

  • du poids de la colonne (des longueurs droites et des coffrets).
  • de l'échauffement lié au courant nominal par section. Il doit permettre de supporter la colonne montante en phase de montage.

Seuls les efforts des ressorts, compensés par les efforts de dilatation s'opposent au poids de la colonne.
Le bilan des efforts ne doit pas dépasser la limite de traction ou de compression du support de pied.

Pour des raisons de facilité d'installation, un réglage identique sur tous les ressorts est préconisé.

Afin de conserver une marge de sécurité, ne pas tenir compte du courant réel dans la CEP mais du courant nominal obtenu après détermination du calibre et qui répond aux critères de chute de tension.

Pour consulter et obtenir une aide, il est utile de déterminer au préalable les éléments suivants:

  • calibre de la colonne.
  • hauteur de la colonne.
  • nombre d'étages.
  • poids de la colonne (coffrets compris).
  • température ambiante moyenne.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?