Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser la liaison préfabriquée fournie avec le Polypact pour un courant nominal de 1000A ?

Non, la liaison préfabriquée fournie avec le Polypact ne supporte pas un courant de 1 000A.

Peuvent se monter sur le Polypact:

  • soit 4 Compacts NS250 3 pôles.
    4 x 250A = 1000A x 0.8 = 800A avec le coefficient de diversité pour 4 départs (cf. : paragraphe 4.7 de la norme EN439.1).
  • soit 3 Compacts NS250 4 pôles.
     3 x 250A = 750A x 0.9 = 675A avec le coefficient de diversité pour 3 départs.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?