Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer les disjoncteurs NG125 et C120 équipés d'un vigi dans une gaine de système G ?

Non, les disjoncteurs NG125 et C120 équipés d'un vigi ne se montent pas dans la gaine Prisma G. 

L'encombrement, de l'appareil différentiel de tête de tableau, à prendre en compte est de 11 modules minimum.
Car l'appareil de tête est souvent équipé d'un d'auxiliaire OF, SD, Mx ou Mn.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?