Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la cause d'un déclenchement à la mise sous tension dans le cas d'un fonctionnement en parallèle ?

Les organes ou les sous-ensembles incriminés peuvent être:

  • les barrettes de commutation des prises de réglage hors tension.
  • les câbles de moyenne tension.

Les causes probables de ce problème sont:

  • les barrettes de commutation ne sont pas sur la bonne position.
  • une inversion de câbles ou un mauvais groupe de couplage.

Les remèdes ou actions à effectuer sont:

  • vérifier la compatibilité des appareils pour un fonctionnement en parallèle, la position des prises, le groupe de couplage, la tension de court-circuit.
  • vérifier le groupe de couplage et la concordance des phases.

En cas de problème persistant, contacter Transfo Services.
Les coordonnées sont disponibles en "
pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?