Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la valeur du courant circulant dans un MOD Vigi NC100 ?

 Le courant circulant dans un MOD Vigi NC100 est de:

  • 36,7mA pour Un=220V.
  • 69,2 mA pour Un=415V.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?