Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur de la rallonge d'axe (tige) de la commande rotative prolongée d'un disjoncteur ou interrupteur NG125 ?

La longueur de la rallonge d'axe de la commande rotative prolongée pour les NG125 est de 33cm.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?