Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la marque de la batterie à utiliser sur les centrales de type 1: TS106-112-124 référence 57132-57133 ou 57134 ?

Seule la marque YUASA convient.

En effet, des essais non concluants ont été réalisés avec d'autres marques de batteries.
Certaines marques proposent des batteries avec une résistivité qui évolue rapidement avec le temps. Cette caractéristique peut créer un défaut après un an d'utilisation.

Pour information:

  • la mesure de la tension de batterie sur ces centrales TS est réalisée par un "OU" logique.
  • la mesure de la tension de charge doit être supérieure à 23Volts afin de déceler un élément en court-circuit.
  • la mesure de la résistance interne de la batterie s'effectue de façon dynamique (Seuil à 70millivolts).

Attention: DRYFIT a supprimé la référence A300 et propose la référence A500 à la place. Cette référence a une résistivité plus élevée, et n'est pas appropriée pour les centrales de type 1: TS106 à 124.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?