Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'erreur (précision) sur la mesure des compteurs électroniques d'énergie de type ME ?

L'erreur sur la mesure est inférieure à 1%.

Les conditions d'essais sont: 

  • pour une tension égale à 230Vac sous 50 Hz.
  • pour des courants compris entre 3 et 65A.
  • pour un cos Phi égale à 0.5.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?