Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de commander des condensateurs de fin de boucle pour des Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) en incendie ?

Schneider Electric ne commercialise plus les condensateurs de fin de boucle pour des ESC.

La capacité des condensateurs est de 4,7uF.
Afin de s'approvisionner, s'adresser directement à un fournisseur:

  • EVOX-RIFA  
    15 rue de Londres
    75009  PARIS
    Tél: 01.42.85.48.29
    La référence est MMK15475K63B06L30BULK.
  • ARCOTRONICS
    La référence est R60 DI 4470 50 30 K.
  • RDI Composants  
    5-7 allée Louis Bréguet
    93421 VILLEPINTE 
    Tél: 01.49.63.56.83
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?