Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment régler la minuterie d'un interrupteur temporisé Alvais référence ALB82039 ?

La minuterie de l'interrupteur Alvais référence ALB82039 se règle à l'aide d'un micro-interrupteur à 2 positions et d'un potentiomètre.

Le micro-interrupteur à 2 positions permet de choisir entre 2 gammes: 

  • de 0 à 8 minutes.
  • de 5 à 12 minutes.

Le potentiomètre permet un réglage fin.

Cet appareil n'est pas adapté pour des temporisations inférieures à 30 secondes.
En effet, en bas d'échelle (proche de zéro), le réglage est ni précis, ni fiable.

Nota: les anciens modèles (même référence) avaient un bouton rotatif à crans à la place du potentiomètre.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?