Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment retrouver un code d'accès perdu sur les ecop, utd, centrales isis ?

Les codes d'accès sont les suivants:

  • 6174 pour ecopb et utd.
    Attention,
    si ce code a déjà été changé alors l'appareil est inutilisable.
  • 0651 pour une centrale isis 4/8/16 ou 24.   
    Ce code ne peut pas être changé et il est identique pour toutes les centrales.
    En revanche, un code personnel (utilisateur) peut être programmé. Il est remis automatiquement à zéro après chaque coupure secteur avec retrait de la pile.
    Ce code utilisateur ne donne pas accès à la partie mise en service.
  • MG pour une centrale isis48/100 ou 200.  
    Ce code modifiable est celui paramétré par défaut.
    Le seul code non modifiable est celui d'usine: MEOPC2 ou FIACRE.
  • CLIENT / CLIENT pour une centrale isis90 ou 900.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?