Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi les sorties des modules retombent-elles à zéro lorsqu'un isis 60/900 est arrêté ?

Sur les centrales Isis60/900, les sorties des modules peuvent retomber à zéro pour les 2 raisons suivantes:

1. La carte Batibus ne reçoit plus la trame présence UC, venant du logiciel et se trouve dans la configuration suivante: 

  • logiciel arrêté.
  • PC sous tension.
  • alimentation Batibus en fonctionnement.

Pour maintenir les sorties à l'état 1, il est nécessaire de continuer à envoyer la trame présence UC sur le réseau.
Pour cela, une centrale isis8 peut-être utilisée sur le bus, sans son alimentation et sans aucun programme.

Il est nécessaire de laisser les mémoires pour que le processeur puisse envoyer la trame.

2. La carte Batibus n'est plus alimentée en 5V, et se trouve dans la configuration suivante:

  • isis60/900 arrêté.
  • PC hors tension.
  • alimentation batibus en fonctionnement.

Pour maintenir les sorties à l'état 1, il est nécessaire de continuer à envoyer la trame présence UC sur le réseau ET d'alimenter la carte Batibus en 5V.
Pour cela, une centrale isis8 peut-être utilisée sur le bus, sans son alimentation et sans aucun programme.

Il est nécessaire:

  • de laisser les mémoires pour que le processeur puisse envoyer la trame.
  • d'envoyer 5V sur la prise (destinée à cet effet) de la carte Batibus.

Mais à la remise en service du PC, la carte Batibus ne sera pas reconnue.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?