Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le courant commuté maximal des horloges IHP références 15850 à 15853, sous 12 ou 48 Vcc ?

Sous une tension de 12Vcc, le courant commuté maximal est de:

  • 16A pour une charge résistive.
  • 4A pour une charge inductive avec intervalle d´enclenchement de 20 ms.

Sous une tension de 48Vcc, le courant commuté maximal est de:

  • 2A pour une charge résistive.
  • 0,5A pour une charge inductive avec intervalle d´enclenchement de 20 ms.


La durée de vie sous ces charges est de 50 000 commutations.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?