Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le rapport n entre la valeur de crête et la valeur efficace du courant de court-circuit ?

La norme produit NF EN 60947-1 définit le rapport n entre la valeur de crête et la valeur efficace du courant de court circuit  (tableau 16 page 204).

La valeur efficace est à prendre en compte pour l'effet thermique et la valeur crête pour l'effet électrodynamique.

n a pour valeur:

  • 1,41 pour I <= 1500.
  • 1.42 pour 1 500 < I <= 3 000. 
  • 1.47 pour 3 000 < I <= 4 500.
  • 1.53 pour 4 500 < I <= 6 000.
  • 1.7 pour 6 000 < I <= 10 000.        
  • 2.0 pour 10 000 < I <= 20 000.       
  • 2.1 pour 20 000 < I <= 50 000.     
  • 2.2 pour 50 000 < I.                        

Pour information:
Dans la norme disjoncteur NF EN 60947-2, ces mêmes valeurs (Icu/Icm) sont présentées tableau 2 page 32.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?