Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment reprendre le setup dans une centrale isis60 minitour lors d'un non démarrage ?

Suite à une modification du setup, les centrales isis60 et isis60E peuvent ne pas démarrer.

Le non redémarrage peut être partiel, c'est à dire que:

  • le lancement de l'exploitation est impossible.
  • le lancement du configurateur s'effectue.

Pendant le boot. L'accès au setup s'effectue par les touches DEL ou SUP.

Dans PNP/PCI, la configuration doit-être la suivante:

  • ROM PCI/ISA Bios(2A69KV3I).
  • PNP OS Installed: NO.
  • Ressources controlled by: MANUAL.
  • Reset Configuration Data : DISABLED.
  • Tous les IRQ doivent être à PCI/ISA PnP sauf IRQ5 : Legacy ISA.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?