Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le fonctionnement des sondes de température pour ECOPB ?

Les sondes de température pour ECOPB permettent de faire une mesure réelle.

Elles sont raccordées sur les entrées logiques de l'Ecopb ou du Satellite.

Le principe est le suivant:

  • la sonde fait "battre" un contact raccordé sur l'entrée TOR.
  • la fréquence de ce clignotement augmente avec la température.
    L'Ecopb ou l'UTD en déduit la température par la formule suivante:   T° (en degré) = (fréquence X 10) - 50.
    Exemple pour 7,3 Hertz: T°= 7,3x10 -50 = 23°c.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?