Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différentes versions des TCB ou TEI ?

Les nouveaux convecteurs TEI s'appellent TCB version 3.0.

Le principe est le suivant:

  • tous les TCB sont actuellement fabriqués et livrés en version 2.5.
  • ils sont compatibles avec les anciennes centrales (commercialisées avant 1996).
  • dès que ces convecteurs sont branchés sur les nouvelles centrales (ex isis60, isis900...), un passage irréversible en version 3.0 s'effectue.
    Ils deviennent instantanément incompatibles avec les anciennes centrales (isis8/16/24/48/200).

Autre information: les anciens convecteurs (TEI) en version 2.5 sont compatibles avec toutes les centrales, mais ne donnent pas toutes les fonctions modernes telles que:

  • mesure de consommation
  • raccordement de contact de feuillure
  • etc.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?