Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la cause d'un défaut système sur une centrale isis24 équipée d'un module Batibus ?

La centrale isis24DG signale un défaut système:

  • le plus souvent lors d'une panne de communication entre la centrale et le module.
    Ce dernier est alors défectueux.
  • de manière beaucoup plus rare lors d'un Bug ou d'un "plantage".
    Dans ce cas, la mémoire de la centrale doit être vidée (coupure secteur et retrait de la pile) puis en rechargeant le programme.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?