Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi le système isis60 ou isis900 ne démarre plus ?

Lorsque l'ordinateur ne redémarre pas et qu'il affiche "press F1 pour la config" ou "F2 pour le Setup", cela signifie:

  • qu'un périphérique est hors service.
  • ou qu'un élément a été modifié dans la configuration.

Les remèdes sont de:

  • changer le clavier.
  • changer l'écran ou de modifier le setup avec le nouveau modèle.
  • changer la souris. 
  • modifier le setup.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?