Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi une centrale isis 900 peut s'arrêter sur un choix de base au démarrage de l'application ?

Les raisons pour lesquelles une centrale isis 900 peut s'arrêter sur un choix de base au démarrage de l'application sont:

  • une des cartes Batibus est Hors Service.
  • la base est erronée. Le remède est d'effacer puis de refaire la base.
  • la base contient un programme non autorisé par les options (catalogue). Le remède est de lancer CATA.exe.
  • un fichier d'installation est manquant. Le remède est de réinstaller isis 900.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?