Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques des piles au lithium pour ECOPB, UTD, sous-station ?

Ces piles au lithium ne sont plus commercialisées par Schneider Electric.

Une possibilité est de contacter un revendeur spécialisé en lui communiquant les caractéristiques suivantes: 
Pile de 3.6V ou 3.5V au lithium.

Des marques et références possibles sont:

  • SAFT  référence: LS14250CNA.
  • SONNEINSCHEIN  référence: SL750P. 
  • TADIRAN  référence: TL5112.
  • ...

Des fournisseurs possibles sont :

  • 1001 piles.
  • ALLbatteries : 0825 35 1001.
  • ...
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?