Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'utilité du potentiomètre TILT dans l'Alvidis ?

 TILT désigne un potentiomètre placé sous le capot du boitier Alvidis, et permet les réglages des gains ci-dessous:

  • réglage du gain général (signal d'entrée rapporté à la longueur moyenne des lignes vers les prises sur l'installation).
  • réglage du gain "affiné" par ligne (en fonction des différentes longueurs).

Ce réglage du tilt permet de relancer le signal et d'en limiter la pente au plus près du point de raccordement. C'est à dire au plus près de la prise jusqu'à l'extrémité du cordon où est raccordé le récepteur Hautes-Fréquences.

Le tilt se règle à l'aide du récepteur mis en place en bout de ligne, ou à l'aide du testeur Alvidis prévu à cet effet (référence VDI560020).

Nota: En cas de difficulté de réglage, vérifier la valeur du signal avant le boitier (55/75 db microvolt), et demander accès à une recette par le testeur référence VDI560020. Une assistance assurée par nos vendeurs est accessible sur simple demande auprès de votre distributeur.  

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?