Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment installer les sorties de câbles de la gamme ALTIRA ?

Il existe deux types de sorties de câbles dans la gamme ALTIRA :

  •  45 x 45 mm :
    ce type de sorties de câbles est propre à la gamme ALTIRA et existe en différentes versions. Elles s'installent dans une goulotte, une colonne ou sur un support permettant le montage en encastré ou en saillie.
  • universelles :
    ce type de sorties de câbles est commun avec d'autres gammes comme Alvaïs, Alcyon et Alréa. La sortie de câble 32A référence ALB57284 est monobloc et s'installe directement dans une boite encastrée d'un diamètre de 85 mm référence ALB71836. Le montage en saillie et en goulotte est impossible. Les sorties de câbles ALB57286 et ALB57288 se fixent en saillie directement sur le mur ou sur la boite d'encastrement grâce aux 2 vis de fixation d'appareillage. Il est impossible de les installer dans une boite saillie, ni dans une goulotte.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?