Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment installer une sortie de câbles dans la gamme ALCYON ?

Les sorties de câbles proposées dans la gamme ALCYON sont de type universel commun à d'autres gammes par exemple : ALTIRA, ALVAÏS, ALREA.

La sortie de câble 32A référence ALB57284 est monobloc et s'installe directement dans une boite encastrée d'un diamètre de 85 mm référence ALB71836. Le montage en saillie est impossible.

Les sorties de câble ALB57286 et ALB57288 se fixent en saillie directement sur le mur ou sur la boite d'encastrement grâce aux 2 vis de fixation d'appareillage. Il est impossible de les installer dans une boite saillie.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?