Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de rallonger la liaison entre le thermostat référence MTN537100 et la sonde ?

Oui, la liaison entre le thermostat et la sonde peut-être rallongées en respectant les conditions mentionnées ci-dessous.

Attention :

  • la longueur maximale de la liaison est de 50 m avec du fil d'une section de 1,5 mm².
  • utiliser un câble blindé, si la liaison passe à proximité de câbles de puissance ou avec de fortes perturbations.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?