Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la signification des termes 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d+N/2 ou 4P3d+OSN sur les déclencheurs des disjoncteurs Compact NSX ?

Le premier chiffre correspond au nombre de pôles.
Le second chiffre correspond au nombre de pôles protégés.
La première lettre signifie "Pôle".
La seconde lettre signifie "déclencheur".

Exemples:

  • 4P3d est un déclencheur à 4 pôles (tetrapolaire) avec 3 pôles protégés (pas le neutre). 
  • 4P3d+N/2 est un déclencheur à 4 pôles (tetrapolaire) avec 3 pôles protégés et le neutre a une section moitiée d'une phase. 
  • 4P3d+OSN est un déclencheur à 4 pôles (tetrapolaire) avec 3 pôles protégés et avec protection du neutre surdimensionnée (OverSizeNeutral).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?