Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel Canalis choisir, KBA ou KBB, pour une installation d'éclairage avec luminaire de type "gamelle / ballon" ?

Pour une installation d'éclairage avec luminaire de type "gamelle / ballon" de 13 kg deux solutions sont possibles :

  • le Canalis KBB, par sa robustesse, est spécialement dédiée aux installations comportant des entraxes de fixation importants ou des luminaires lourds ou nombreux (fixation tous les 5 m préconisée)
  • le Canalis KBA est utilisable si on ajoute des fixations (fixation tous les 3 m + 1 à côté du luminaire),
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?