Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les actions à mener en cas de présence de "bruits" sur les lignes téléphoniques 1 ou 2 ?

En cas de bruits ou de fritures sur les lignes 1 ou 2 du téléphone:

  • déconnecter le filtre ADSL, brancher directement le téléphone au DTI sans passer par l’Alvidis.
    Si le bruit disparait alors un problème d’inpédance peut exister entre le téléphone utilisé et l’Alvidis automatique.
  • Connecter UNIQUEMENT la ligne téléphonique sur Alvidis.
    Si le bruit persiste, changer l’Alvidis automatique par sa version 2 disponible depuis septembre 2008.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?