Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les recommandations pour l'utilisation des tores CSH/120/200 ?

La mesure du courant résiduel demande les précautions d'installation suivantes :

  • respecter les sens de montage et de câblage du tore (voir la notice d'installation).
  • installer le tore parfaitement concentrique aux câbles (centrer les câbles dans le tore).

               

  • le diamètre des câbles ne doit pas dépasser la moitié du diamètre du tore, sous peine de déclenchements intempestifs sur pointes de courant au démarrage.
  • sur une installation existante, si cette précédente condition n'est pas respectée, il est possible de pallier au problème en ajoutant un manchon métallique magnétique de longueur égale au diamètre du tore.
  • ne pas oublier de repasser à l'intérieur du tore le câble de mise à la terre de l'écran des 3 câbles MT.


Si le diamètre des câbles triphasés est trop grand pour passer en un seul tore, il existe 2 solutions au choix :
1. utiliser un TC 1A ou 5A standard adapté au diamètre des câbles et ajouter l'adaptateur tore CSH30 au secondaire.
 
                    
2. si les câbles sont multiples par phase :
  • diviser en N groupes incluant à chacun les 3 phases.
  • utiliser un CSH120 ou 200 sur chaque groupe : nombre maxi = 5.
  • respecter le sens d'écoulement de l'énergie.
  • connecter les CSH en parallèle et directement au Sepam par un câble 1 paire torsadée avec écran, et avec une longueur la plus courte possible.
  • tenir compte de la perte de précision sur la mesure estimée à -10% pour 2 tores, ou -25% pour 5 tores. 
Consulter les notices Sepam2000 pour retrouver toutes ces informations.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?