Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment installer un parafoudre avec une garantie de sécurité ?

Un parafoudre dérive une surintensité à la terre dès l'apparition d'une tension anormalement élevée à ses bornes.
La durée de cette surtension doit être brève (de l'ordre de la centaine de microsecondes).

Le parafoudre n'est pas un appareil de protection universelle.
Le parafoudre se détruit lorsque:

  • sa capacité d'écoulement du courant à la terre est dépassée
  • une surtension permanente issue par exemple d'une rupture du neutre ou d'une inversion entre phase et neutre se produit.

Le parafoudre doit être protégé par un dispositif de protection (il s'agit d'un déconnecteur fin de vie).
Sans ce dispositif de protection, l
es conséquences peuvent être très dommageables.

Lorsqu'un parafoudre a atteint sa fin de vie alors les équipements ne sont plus protégés contre les surtensions et il est nécessaire de changer le parafoudre et son déconnecteur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?