Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de connecter la porte d'un coffret PRAGMA F à la terre ?

Non, sur Pragma F, il n'est pas prévu (et non réalisable) de connecter la porte à la terre.

La face avant (coiffe composée de l'ensemble des plastrons en plastique) est complètement isolée.
De plus,
la porte n'est pas en contact avec d'autres parties métalliques susceptibles de transporter du courant.

Dans le cas d'un montage de voyants ou boutons poussoirs sur la porte, il est préconisé d'utiliser des voyants et des boutons-poussoir de classe II. C'est la seule solution aujourd'hui réalisable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?