Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'associer un dispositif différentiel Vigi à un coffret KSA pour Compact NS250, NS400 ?

Oui, les coffrets KSA25DBxxx et KSA40DBxxx pour les disjoncteurs respectifs NS250 et NS400 peuvent intégrer le bloc Vigi.
Cependant, l'installateur doit réaliser une pièce mécanique afin de supporter le poids du bloc Vigi.

Schneider Electric recommande l'utilisation de bornes à cage pour le disjoncteur afin d'optimiser l'utilisation de l'espace à l'intérieur du coffret.

Pour le Canalis Evolution :
Le coffret KSB250(400)DC4(5)TRE permet d'installer un bloc Vigi sans ajouter de pièce supplémentaire.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?