Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques des cordons informatiques en Alvidis Automatique ?

Les cordons informatiques doivent obligatoirement être raccordés en 2 paires (1-2 et 3-6).

Ces cordons sont utilisés entre:

  • l’Alvidis Automatique et le switch.
  • et entre la prise RJ45 et un ordinateur.

Les câbles informatiques Schneider Electric de la gamme automatique sont en 2 paires.
Sauf les cordons du tripleur qui ne doivent être utilisés qu'avec le tripleur.

L'Alvidis Automatique envoie simultanément le téléphone, la télévision, et l'informatique sur toutes les prises.
Dans le cas d'une utilisation de cordons raccordés en 4 paires les signaux dans les paires non utilisées peuvent être perturbés par le produit terminal.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?