Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la composition de la référence ALB71392 (entretoise pour Multifix ) ?

La référence ALB71392 est un ensemble de 2 entretoises pour les boites Multifix.
Ces 2 entretoises livrées sont différentes:

  • l'une est conçue pour un montage horizontal.
  • l'autre est conçue pour un montage vertical.

Attention: il y a lieu de commander n-1 références ALB71392 pour l'installation de n boites carrées complètes.
Par exemple: pour assembler 3 boites, 2 références ALB71392 sont nécessaires.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?