Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le couple de serrage pour le montage des contacteurs CT ?

Le couple de serrage des pôles est de:

  • 1,4 N.m pour les contacteurs CT16 et CT25.  
  • 3.5 N.m pour les contacteurs CT40 et CT63.
  • 5 N.m pour les contacteurs CT100.

Le couple de serrage du circuit de commande et des contacts auxiliaires est de 1,4 N.m pour toute la gamme.
Attention: ces couples de serrage ne s'appliquent pas aux CT silencieux.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?