Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les courants admissibles par les contacts du relais RTBT référence 15416 ?

Les courants admissibles par les contacts du relais RTBT référence 15416 sont:

  • courant minimal sous 10Vdc: 10mA.
  • courant maximal sous 10Vdc: 8A.
  • courant minimal sous 230Vdc: 1mA.
  • courant maximal sous 230Vdc: 5A.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?