Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'alimenter la puissance et la commande des contacteurs CT+ avec des phases différentes ?

Non, Il est  impératif que la phase de commande soit la même que pour la puissance.

Ces produits monophasés avec une alimentation électronique ont une tension d'isolement (Ui) de 300V.  
Si la phase d'alimentation de la commande est différente de celle des contacts de puissance, alors la destruction du produit est inévitable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?