Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les points à vérifier en cas d'interruption du dialogue JBUS entre les sous-stations et le PC isis48/100/200 ?

Les points à vérifier en cas d'interruption du dialogue JBUS, entre les sous-stations et le PC isis48/100/200, sont:

  • l'état des SST (non "plantées").
  • l'état du câble.
  • l'état de la carte Jbus interne au PC (voyant vert clignotant).
  • l'état de l'alimentation.
  • l'adresse de la carte JBUS et son IRQ dans le setup du PC. Cette adresse peut avoir changée de valeur.
    Les adresses sont:    UART1 : 3E8/IRQ4      UART2 : 3F8/IRQ3       Port parallèle : 378/IRQ7.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?